This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:TPS23882_SRAM_CODE_v15:sifos 测试失败

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882, CSD19538Q3A, CSD19538Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440171/tps23882-tps23882_sram_code_v15-sifos-test-fail

器件型号:TPS23882
主题中讨论的其他器件: CSD19538Q3ACSD19538Q2

工具与软件:

尊敬的 先生

我使用 SRAM_CODE_v15对 TPS23882进行了 sifos 测试、但测试失败

请参阅以下内容:

我应该如何解决?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Graeme、

    感谢您发送编修!  

    -您能分享您的原理图吗?

    -您可以尝试启用/禁用备用浪涌

    - MOSFET 的选择可能是导致此类故障的原因。 您能否分享 MOSFET 数据表? 最好是靠近 CSD19538Q3A、具有以下特性  

    • + Vth (GS) min > 2V
    • RDS (ON):Vgs =10V 时为50m Ω~ 150m Ω
    • Ciss:小于2000pF
    • Qg:小于50nc
    • BVdss:大于100V

    关系

    影响因素

    (未通过认证)

    CSD19538Q2

    栅极电阻

    *

    4.6 Ω(典型值)、9.2 Ω 欠压闭锁((max))

    VGS 阈值

    *****

    2.8V (min)、3.2V (典型值)、3.8V (max)

    跨导

    ***

    19 S

    Ciss

    **

    349 pF (典型值)、454 pF (max)

    Crss

    **

    12.6 pF (典型值)、16.4 pF (max)

    Qg         

    **

    4.3nC (典型值)、5.6nC (max)

    I-V 特征

    *****

    图3-2、3-3、3-7

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang

    通过默认设置禁用备用浪涌。  

    MOSFET 数据表和 原理图请参见 PDF

    e2e.ti.com/.../TPS23882.pdfe2e.ti.com/.../CRMKTL10120A_5F00_Datasheet_5F00_V1.0.pdf

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Graeme、

    该 FET 具有非常低的 Vth。 能否尝试使用>= 2V 最小值 Vth 的电压进行调节?

    此致、

    Diang