This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:全波整流器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441285/lm5039-full-wave-rectifier

器件型号:LM5039

工具与软件:

您好!

为什么 LM5039建议为电流检测使用全波整流器? 是不平衡还是其他原因? 大多数情况下、电流检测变压器只需要一个半波整流器和一个复位电阻器。 全波整流器是否有具体的原因?

谢谢!

-Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    半波或全波都可以、以使电流有意义。 LM5039不需要使用全波电流检测。 但是、如果您希望获得逐周期电流限制、您需要使用全波来检测每个周期、但这对于其他控制器也是如此。 如果您可以获得逐周期电流限制、而不是每个周期、则半波是可以的。 在这些注意事项上比较此器件和其他器件没有区别。