This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:当应用充电器且电池正在升温时、SoC 降至零、然后在10 - 30分钟内趋于零

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440654/bq40z50-r1-soc-drops-to-zero-then-trends-up-over-10---30-minutes-when-charger-is-applied-and-battery-is-warming

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

工具与软件:

我们在出现温度波动的室外环境中使用 Bq40z50。

我们看到了间歇性问题

实现自动化

1. 已连接充电器

2.电池温度足够低,充电保护开启,所以不充电

3、电池报告的 SOC 相当高...例如80%  

随着 环境温度升高/电池翘曲、我们认为充电温度保护会关闭、然后报告的 SOC 会降至0。

然后、 在10 - 20分钟的时间内、它将 再次趋向于80%。 在此期间、电池电压反映了已充满电的电池。  

SOC 出现此类波动的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    请分享电量计设置的 bqStudio 日志文件和.gg 文件、以便我们更深入地探究这种情况的根本原因。

    此致、

    Anthony