This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730 TID

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429320/tps25730-tps25730-tid

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

您好、先生、

 如果有、请帮助提供关于 TPS25730的 TID 编号。 谢谢。

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    TPS25730没有 TID。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

     我看到 TPS2575x 具有 TID。 TPS25730是稍后推出的、还是为什么它没有 TID?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、向欧洲运送 Type-C PD 产品是否需要 TID?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在这两个问题上与我的同行进行核实、并尽快与您联系。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉在这里耽误你的时间。 如果您需要通过合规性测试(欧洲 CE 标识需要符合此标准)、则需要使用 TPS25751。

    此致、

    Conner