This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:允许的最大直流工作电压

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441297/ucc12050-maximum-allowable-dc-working-voltage

器件型号:UCC12050

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户想知道 UCC12050允许的最大直流工作电压。 详情请见下文。

在第6页、我们可以看到6.7 "安全相关认证"。 根据 UL、该器件可用于1200VRMS 增强型绝缘最大工作电压。

增强型绝缘允许的最大直流工作电压是多少? 它是否也是1200 VDC 或其它设备?

文献编号: SNVSB38D–2019年9月–2021年1月修订

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当提到直流工作电压时、它被指定为1697 VDC (1200 VRMS*SQRT (2))、但从下面的时间相关电介质击穿(TDDB)曲线可以看出、随着引入更高的工作电压、故障时间会缩短。 您可以应用7778 VDC 的工作电压10秒或1697 VDC 的工作电压76年!

    Steve