This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:[对于合规性测试]充电/放电电流检测电阻短接

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440980/bq25710-for-compliance-test-charge-discharge-current-sense-resistor-shorted

器件型号:BQ25710

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否告知在 短接充电/放电电流检测电阻时 BQ25710的行为是什么?

我猜充电电流会增加到超过寄存器设置、可能超过10A、直到达到输入电流限值或 VBUS UVLO、对吗?

客户正在进行 合规性测试、此测试要求 充电/放电电流检测电阻器短路、需要将充电电流限制在低于电池最大充电电流。

对于此场景、您有任何设计建议吗?

非常感谢。

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    你是对的。 如果电流检测短路、则需要提供另一种保护措施。 我建议利用交流侧电流感应 RAC 来限制可用于充电器的总功率。  

    此致、

    老虎