This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435:3435和3436之间的差异

Guru**** 2510045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3436-Q1, TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440911/tps3435-differences-between-3435-and-3436

器件型号:TPS3435
主题中讨论的其他器件:TPS3436-Q1、TPS3436

工具与软件:

嗨、团队:

我注意到 TPS3435和 TPS3436-Q1之间的区别如下:

3436-Q1

3435.

我可以知道"打开窗口与关闭窗口的比率"和"打开计时器扩展"是什么意思吗?

这两者之间还有什么不同?

谢谢

科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corry:

    TPS3435是超时看门狗、而 TPS3436是窗口看门狗。  

    超时看门狗与窗口看门狗的主要区别在于、窗口看门狗具有闭合窗口、如果在该帧中检测到脉冲、故障将标记。

    超时看门狗只有打开时间。

    至于调节、TPS3435将通过 器件 SETx 引脚配置的倍频器调节超时计时器。  

    例如、上面列表中的第一个器件 TPS3435CAEBJDDFR 的超时为20ms、因此在采用正确的 SETx 配置时、看门狗超时可以是20ms、80ms 或160ms。

    对于 TPS3436、SETx 引脚用于通过 将 SETx 乘以 关闭窗口时间来配置打开窗口。

    Jesse