This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:Qi 接收器过热问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441250/bq51003-qi-receiver-overheating-issue

器件型号:BQ51003

工具与软件:

我们正面临 Qi 充电问题、 电池过热、充电6小时后达到48°C、导致功率膨胀。 尽管进行了设计优化、我们仍无法解决此问题。

系统详细信息:

接收器 IC:BQ51003

接收线圈:WRSR-11R0K-16

电池:650 mA 454锂 聚合物电池、3.0V-4.0V 充电、310 mA 为4.0V-4.2、22.5mA 为4.0V-4.2。

线圈电感(带屏蔽):Ls = 11.8 µH、L = 13.7 µH。

●μ F 调谐电容器:C1 = 184.89nF、C2 = 2.17nF

接收器原理图:

我们 遇到过 Qi 接收器停止 工作并需要更换的问题。  这可能是 这些问题的症状。

到目前为止我们所做的努力:

问题:

1.此 IC 本身对于低电流(例如25 mA)是否效率低下、从而导致如此高
发热?
2.可能涡流会导致发热,而屏蔽层为何不会有显著的作用
影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian  

    我想和您一起使用论坛的私人留言功能。  我已向您发送请求、接受后我可以设置对话。