This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:温度说明

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441029/bq76942-temperature-explanation

器件型号:BQ76942

工具与软件:

我如何理解功能温度85℃?和结温150℃ (这也意味着在工作条件下?)?

能不能再详细解释一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、

    结温规格是指器件在绝对最大额定值下可承受的最大结温。

    功能温度表示器件所在的环境温度。 在这种情况下、电气特性得到保证、并且器件应能够正常工作。

    此致、
    Alexis