This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:关于短路

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440994/bq77915-regarding-short-circuit

器件型号:BQ77915

工具与软件:

如何执行短路测试、以及在该设计中哪些引脚支持进行短路调节  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usha、您好!

    第10.2.2节详细设计过程 第10.2.2.1节设计示例 BQ77915数据表中 提供了使用我们器件进行设计时需要考虑的事项、并提供了要遵循的示例。

    通常、可以通过短接 PACK+/PACK-引脚或在这些点施加足够大的电流(类似于发生的短路事件以触发 SCD)来完成短路测试。 另一种方法也会强制在检测电阻上施加电压。

    表7-1. 之间的差异 说明了不同的引脚及其功能。 不一定有引脚可针对短路进行调优。 我会注意感应电阻器。 上述各节对此进行了说明。  

    此致、
    Alexis