This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:寻找类似的 IC

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173, BQ25173-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439906/bq25173-looking-for-similar-ics

器件型号:BQ25173

工具与软件:

您好!

我正在寻找为超级电容器充电的芯片。 我们已经设计了用于提供输入电源的电路。 我们不需要任何能量收集功能。 理想情况下、IC 非常简单(<16引脚)。  

到目前为止、我已查看 电池充电器 IC 类别并找到了 BQ25173 (和 BQ25173-Q1)。 是否还有其他地方需要搜索以查找类似元件? 是否有关于类似器件的建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于超级电容器充电器、您有哪些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超级电容器还没有选择、我们的设计还很早。 它的电压为5V 或12V。 在当前版本中、我们为电容充电器供电所能消耗的最大功率、而电路的其余部分在5V 时约为3.5W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ25173 (173-Q1)将支持5V 电容器组。  但最大输出电压为10V、不支持12V 输出。

    BQ25173是一款小尺寸且易于实现的线性稳压器。   

    对于更高的功率、开关转换器的工作效果可能会更好。  更大的解决方案尺寸和可能的 EMI。

    还需要了解充电时间、备用电容器是否需要快速充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎没有其他选项可供我查看。 感谢您的帮助。