请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25173 工具与软件:
您好!
我正在寻找为超级电容器充电的芯片。 我们已经设计了用于提供输入电源的电路。 我们不需要任何能量收集功能。 理想情况下、IC 非常简单(<16引脚)。
到目前为止、我已查看 电池充电器 IC 类别并找到了 BQ25173 (和 BQ25173-Q1)。 是否还有其他地方需要搜索以查找类似元件? 是否有关于类似器件的建议?
谢谢。