This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:关于 RT/CLK 的问题

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440156/tpsm84824-question-about-rt-clk

器件型号:TPSM84824

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户想通过 RT/CLK 连接多个 TPSM84824和 FPGA、以实现外部时钟模式。

但是、目前没有关于 RT/CLK 引脚的信息。 您可以查看此内容吗?\

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    请查看数据表第12页的第7.3.3节与 RT/CLK SYNC 相关的内容: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm84824.pdf#page=12

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    我之前提到、客户希望通过单个 FPGA 时钟来检查可以同步多少个 TPSM84824

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    数据表中未提供此信息。 但是、如果使用 CLK 源将 RT/CLK 引脚上拉至2V 以上、它会变为高阻抗、因此应该不会消耗太多电流。 这应允许使用单个 CLK 源直接驱动多个 RT/CLK 引脚。 这仅适用于以下情况:您希望单独使用 CLK、而不是在 CLK 消失时依赖 RT 电阻器回退到默认频率。

    如果 客户需要同时使用 RT 和 CLK (在这种情况下、当 CLK 不存在时、IC 将默认为 RT 频率)、那么您需要在 CLK 源和 RT/CLK 引脚之间添加一个缓冲器、并且还需要在 RT/CLK 和地之间添加一个 RT 电阻器。

    我强烈建议客户在构建评估板之前、在所需数量的 EVM 上尝试他们的准确方案。

    谢谢!

    Amod