This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185-Q1:具有多个输出的输出电压设置

Guru**** 2533280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442319/lm5185-q1-output-voltage-setting-with-multiple-outputs

器件型号:LM5185-Q1

工具与软件:

尊敬的电源专家:

数据表的第7.3.4章介绍了 LM5185-Q1的输出电压设置。

如前所述、"LM5185-Q1在次级电流达到零时检测反射的次级电压"

当使用相同电压甚至不同输出电压的两个输出时、这将如何工作?

BR

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    感谢您发送编修。  LM5185-Q1会在复合次级电流(即将两个绕组电流集成一个有效的单绕组电流)达到零时执行相同的操作。  对于多输出绕组、两者之间会存在负载分配、具体取决于每个绕组的阻抗、但次级电流流动更长时间的电源轨通常更大、因此决定了 Vout 调节。 较低的电源轨通常是交叉调节。

    希望这能解释一下。

    此致、

    Youhao