This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437391/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: SEGGER

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将 BQ76952 IC 与 STM32L452微控制器配合使用。

我们对从 C0到 C16的电池电压以及为 IC 到 VBAT 供电是否具有任何连接序列、以便在为 BMS 板上电的同时遵循这些序列。

以下是已检查的故障:

我们将遵循连接顺序。

1、将整体正极与 BMS 连接,因为 GND 是通用的。

2. 同时连接 C0-C7

3.同时连接 C8-C16。

4.使用 SEGGER JLINK 刷新微型设备。

有时、在这之后、我们观察到 Micro 无法通过 I2C 通信线路读取 AFE 的器件 ID、我们在执行下一组线路代码时首先使用了这一步。

我们观察到 REG1.8在接近0.4V、0.3V、0.9V、1.3V 时、这意味着 AFE 没有工作。

我更换了 AFE、它开始工作了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varij:

    我们的器件支持随机电池连接、但有一些限制。 以下 将电池电芯连接到 BQ769x2系列常见问题解答 应该是一个有用的指南。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    请查找随附的 AFE 和电池平衡设计原理图。 我们将使用14S 配置。 我们注意到、我们在建议的特定 VCx 处进行连接。 请再次查看我们正在进行的工作的顺序。

    第一个线程中的上述序列在4个电路板中完成、REG1.8值如上所述。

    谢谢。此致、

    Varij Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varij:

    您能否再次发送随附的原理图? 对我来说,这些照片是模糊的。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alexis 请找到附件的 pdf ,这里除了 R73和 R75 等效电阻。 在使用14S 配置时、未安装所有0 Ω 电阻。
    e2e.ti.com/.../AFE-and-cell-balancing.pdf

    如果您需要任何进一步的信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varij:

    感谢您分享 pdf。 对于14S 配置、您应该移除 R72、C74、R74和 C75。 从 pdf 格式可以看出其他方面都很好。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    如果不删除此项、它是否会产生任何影响、您可以通过采取一个案例情形进行详细说明。 我特此附上 REG18引脚的引脚等效图、无法了解 BAT 电压 AFE 如何将其降至1.8V。

    大多数电压源 REG1.8V 生成不存在、我已经看到这些 REG18引脚实际上短接至 GND、并且在2 3个电压源中、我看到 SRP 和 SRN 引脚附近的电阻非常低、为100欧姆。

    谢谢。此致

    Varij Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varij:

    如果您愿意、可以保留电阻器和电容器、但 完全没有必要。

    具有一个前置稳压器、可为 REG18提供稳定的1.8V 电压。 引脚等效显示了内部电路的简化版本。 引脚等效图中不会进一步显示、因为它是专有信息。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您提供的信息。 如果您在原理图中看到 Cell0连接、即 VC0与滤波器电容连接、以保持接地共用、您可以帮助我们吗? 我们是否需要填充 R79、您将在电池平衡部分中的 VC0点处看到。

    谢谢。此致、

    Varij Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varij:

    您是指 R97吗? 如果是、您希望重新填充 R97。 我错误地认为、只有电芯连接之间的0欧姆电阻器没有组装、R73和 R75除外。

    如所述 第16.3节:支持随机电池连接 BQ76952数据表中、VC0与其他引脚相比具有更低的电压容差、因此预计在电芯连接期间保持靠近 VSS 引脚。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您提供重要信息。   

    这里、我正在解释我为给电路板加电所做的准备工作以及我们是如何提供电池输入的。

    我们将借助机械继电器来控制 VC0-VC14 (我想说的是我们已经针对14S 配置进行了开发)。

    1.提供 VC0-VC7连接到一个继电器模块,我们将同时操作所有继电器。

    2. VC8-VC14连接+独立电源(即 VBAT 至 AFE 仍来自 Cell14 (顶部电池组)、但 PCB 中的网络不同。

    我们将首先打开第一个继电器模块(VC0-VC7)、然后在延迟2秒后、我们将操作继电器 VC8-V14。

    在相同的序列中、AFE REG1.8损坏并短接至 GND。

    这是 SLD 的片段。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢。此致

    Varij Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varij:

    重新填充 R97后的结果是否正确?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    没有在未填充 R97的情况下得到结果。

    但我们在组装 R97的情况下执行了相同的操作、我们面临相同的问题、但频率降低。

    我们是否可以有一个团队的电话来解释我们在做什么,我们已经看到了多少类型的故障,然后我们可以找到解决方案。

    谢谢。此致、

    Varij Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varij:

    为了仔细检查、当您说 REG18引脚"短接"至 GND 时、该器件处于关断模式正确吗?

    此外、当 REG18损坏时、是否也发生了任何安全警报/故障?

    在您提到的分享过程中连接电池后、您是否还有任何进入器件的电压/电流波形?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Viraj、

    根据我的经验、我建议按照以下顺序来测试系统:

    1. 从继电器设置中移除电芯1负极、并确保在进行任何其他连接之前先连接电芯1。
    2. 连接 BAT-(电池的高电流负极线路)
    3. 按正常方式打开下部继电器(VC1-VC7)。
    4. 在继电器2秒之后像正常操作一样转动下一组继电器。

    您能看到此顺序是否有帮助吗? 如果没有、并且您还没有尝试过、那么您可能需要检查机械继电器是否导致了问题。 您可以尝试使用常规连接器将电池抽头连接到 PCB、这样会完全省略继电器。

    我这么说是因为、大家可能知道、机械继电器在稳定之前就已经很臭了、因为它在稳定和可靠的触点之前就已经弹跳了、而且由于 VC16与 REG18使用的线路是相同的、这种瞬变可能会导致器件出现一些意外问题。 我以前遇到过类似的问题。

    正如  被问到的、看到这些线的一些波形可能很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhijith、

    感谢您提供关键信息。 我们几乎也这么做了。 我做了下面提到的事情、它是有效的。

    1.我已经永久连接 VC0连接、因为它将用作 VSS 整个系统的 GND/VC0。

    2.我已经打开 VC1-VC7的继电器,然后经过5秒的延迟,打开 VC9-VC14的继电器。

    3.为了给 AFE 和其他我们认为作为 BMS PWR 的子系统供电、我从电池的顶部分离出来、并与 C14一同开关。 我们的 AFE 遇到了很多故障、而所有这些故障都不同、例如 AFE RE1.8短路、相邻电池中的电压波动。

    现在、我仅切换电池14、为了给子系统供电、我将其拆分为继电器切换后。 现在它对我起作用了。

    我要附加我捕获的波形的图像。 它们位于 VC0-VC1和 VC2-VC2之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijith 和 Alexis。  

    非常感谢您在此期间为我提供的帮助。 最后、我的问题已经解决。  

    但我还是不知道究竟是什么根本原因。 如果可能、我将非常高兴能够在团队的通话中与您共同探讨这两个问题、同时方便您进一步了解 AFE 及其行为、以供将来参考。

    我将利用初始安排通话。

    谢谢。此致

    Varij Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varij:

    感谢您共享波形。 很高兴 Abhijith 在这个问题上的建议能够为您提供帮助。

    从您共享的波形来看、虽然我不确定哪个波形是哪个电池连接的、但其中一个波形显示似乎低于我们的最小电芯输入电压规格的负电压。 第7.1节绝对最大额定值(续) BQ76952数据表中的" 设置"显示了该信息。 这可能是器件损坏的原因。

    此致、
    Alexis