Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
工具与软件:
我正在尝试将电池的化学成分配置编程为 BQ35100 (制造:SAFT、P/N:LSH20、容量:13000mA)。 我使用的是 BQ studio 最新版本1.3.127、化学版本:1099。 但是在选择我的电池配置文件(电池配置文件 ID:0659)并点击"Program Selected Chemistry"后、我收到一个错误、代码为1709 (化学成分编程失败)。 化学特征与固件计算出的特征不匹配)。
我还将 Chemistry 版本更新为最新版本、即1121、但仍然存在相同的错误。 EV2400接口适配器用于 BQ Studio 和 BQ35100之间的 I2C 通信。
当尝试加载另一个电池的化学 ID (配置文件 ID:0648)时、成功对其进行了编程。
请建议如何继续对我所需的化学 ID 进行编程:0659。
谢谢你 

您好、Adrian、