This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:LM61440软启动规格

Guru**** 2509955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442152/lm61440-q1-lm61440-softstart-specifications

器件型号:LM61440-Q1

工具与软件:

你(们)好 我是 Naoaki、

我正在尝试将 LM61440-Q1用作24V-5V 反向转换器。 我在数据表中有一个问题。
即使连接了1500uF 的5V Cout、是否也存在任何启动问题?


另外、请解释以下内容、因为我无法理解它是如何工作的。
a)为什么先使用更大的输出电容器和更高的负载条件?
b)如果在启动时出现大负载电容器和负载电流、TSS 是否保持不变?

数据表: 9.3.10软启动和从压降中恢复

[这些操作共同提供浪涌电流受限的启动功能、还允许使用更大的输出电容器和更高的负载条件、从而使电流在启动期间接近电流限值而不会触发断续。]

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoaki-San、

    从稳定性的角度来看、大输出电容也可能导致启动问题。

    我认为、如果您能够灵活使用开关频率、那么从稳定性的角度而言、您应该能够摆脱高输出电容。

    大输出电容会导致启动问题、因为它们需要高峰值电流来充电。

    为了避免高峰值电流达到电流限值、使用了软启动。 很遗憾、该器件软启动固定为4ms。

    即使在4A 负载和1.9A 峰值电流下、也远没有达到电流限制(IHSPK)、因此我认为您应该没问题。