This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:自动停止放电

Guru**** 2385290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441300/bq76920evm-automatically-stoped-discharging

器件型号:BQ76920EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ76920

工具与软件:

您好!

我正在测试由5个三星21700电池组成的5S1P 模块。 电池组的截止电压上限为21V、截止电压下限为12.5V。不过、当我在电池充电器中设置这些值并使用 BQ76920开始对模块进行放电时、可以看到 DSG_ON CHG_ON 当模块电压达到17V 时、位自动复位、停止放电。它不允许进一步放电。

请您协助解决此问题。

此致、

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    是否在 System Stat 寄存器中报告了任何故障?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    感谢您的答复。 否、未报告任何故障。 我还尝试了使用默认寄存器值。 还是一样的。  出于好奇心、是否有任何将较低电压保护电压设置为17伏的寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    在这种情况下、您能否共享评估 GUI 的屏幕截图?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    我附上了 BQ Studio 软件屏幕截图的屏幕截图、之前我使用 BQ76920评估软件作为 AFE 的使用。 但我也尝试了 BQ Studio 软件、但它仅显示3节电芯电压数据、但我连接了5节电芯。 您能指导我如何设置5节电池吗、我认为这只是由于哪个放电位始终关闭而导致的问题。 请指导我完成 BQ studio 设置的5个电池以获取电池组电压、电流和记录在 csv 文件中的每个5个电池电压数据所需的步骤。

    https://drive.google.com/file/d/194BpsWOkxj2w2bYTHFEaXiGFGSncCsXB/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    有关如何将电池连接到 EVM 的详细信息、请参阅用户指南的第6.4节。

    此致、

    Max Verboncoeur