This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:VID、PID

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442154/tps25730-vid-pid

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

嗨、团队:

客户询问 TPS25730 VID 和 PID、您能否帮助检查我们是否获得这2个 TPS25730信息?

此外、TPS25730是否会获取芯片 ID 寄存器来显示芯片是 TPS25730?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    遗憾的是、TPS25730不支持该功能。 TPS25751可能更适合客户。 使用应用程序自定义工具、客户可以设置其 VID 和 PID、并获取所连接端口合作伙伴的此类信息。