This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25018:纹波电压

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442232/lm25018-ripple-voltage

器件型号:LM25018

工具与软件:

您好!

在数据表中 、它指出 FB 处需要最小25mV 的纹波电压。
但在"使用 LM25018的典型隔离式直流/直流转换器"情况中、在等式30 (P22)中的计算中需要100mV。
本例中为何使用100mV 而不是25mV? 是否有特殊原因?  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你好,我不能确定为什么这样做,但是,这是我的猜测,他们过于保守。

    在我看来、25mV 已经有了一些裕度。