主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我们需要使用 BQ28Z620EVM-071 使用单个电池测试电量监测计的运行情况、我们会在未来的硬件设计中包含这些内容。 我们可以使用2节电池发送命令来切换 CHG 和 DSG MOSFET、以便我们看到 电池组+ 输出电压、并且通过 I2C 收集内部参数而不会出现任何问题。 问题是、当我们连接单节电池时、如下所示:

超过了一些默认的电压低电平阈值、IC 会在内部切断 MOSFET 和 PACK+线、即使您发送切换命令时也是如此(当然、这是有道理的)。 查阅技术参考手册的问题包括:
-我们可以只使用 I2C 命令来配置电量监测计(数据闪存或其他任何内容),还是需要获得 EV2400接口和 Battery Management Studio ? 如果是、如何实现?
-生产过程中的程序是怎样的?
此致、
费尔南多。