This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:高压驱动器

Guru**** 2924540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440477/ucc256403-high-voltage-driver

器件型号:UCC256403
Thread 中讨论的其他器件: UCC25600

工具与软件:

尊敬的 TI:

我有高电压(输入800VDC)的应用、我使用 UCC256403搜索一个 MOSFET 驱动器以在输入中对800VDC 的电压进行换向、但我找不到。

平均功率为400W 至500W。

可以帮帮我吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bastien、

    您不能将此控制器用于800V 输入作为额定电压高达600V 的 HS 引脚。 您可以将 UCC25600用于800V 输入 LLC。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    好的、我们不能使用这样的 MOSFET 驱动器? 原因是 HB 引脚(抑制)。 示例如下:

    对我来说,这是可以的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bastien、

    在您共享的图片中、您可以观察到 HS 引脚仍连接到开关节点电压。 因此、对于800V 直流输入、HS 引脚电压超过其建议电压。  因此、 该方案不起作用。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我怀疑过、但如果我们没有其他解决方案、我想与您讨论。 谢谢。

    我有最后一个问题:我们"还可以" LLC 转换器可以在没有电隔离的情况下使用? 和 UCC256403? 在该问题中、我们忽略800V 输入电压。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastein:

    只要输入电压在建议的输入电压范围内、在使用此控制器驱动 LLC 时便无需进行电隔离。

    此致

    Manikanta P