This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219EVM-SKT:无法将 LDO1相关设置写入 NVM。

Guru**** 2382650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219EVM-SKT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442058/tps65219evm-skt-cannot-write-ldo1-related-settings-to-nvm

器件型号:TPS65219EVM-SKT

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用 TPS65219GUI 工具测试 TPS65219EVM-SKT、
我无法将数字引脚配置- VSEL/VSEL_DDR (引脚#12)中设置的值写入 NVM。

写入 NVM 时不会发生错误或其他问题。
但是、当 TPS65219EVM-SKT 电源再次开启时、该值会恢复到写入之前的值。
(不反映新设置的值。)

其他设置可以写入 NVM。

我的目标是让 LDO1输出1.2V
(我希望启动后立即输出1.2V)

此致、

佐藤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sato、

    当器件处于活动模式时无法更改某些寄存器、因此最好按照 GUI 的 NVM 编程页面中的步骤进行操作(禁用 I2C 等)。

    请参阅编程指南文档的下图、其中显示了建议的步骤: https://www.ti.com/lit/ug/slvucm5/slvucm5.pdf 本文档的第4节介绍了对器件进行编程的步骤。 那么、在下图的步骤3中、您需要修改 LDO1电压寄存器。

     

    LDO1输出也可以由 VSEL_SD/VSEL_DDR 引脚控制、因此请务必仔细阅读数据表的该部分、了解如何配置该引脚以及将该引脚拉至高电平或低电平以获得所需输出。

    此致、

    Matt