This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:BQ25172与 BQ25171:镍氢电池充电电压阈值

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441220/bq25172-bq25172-vs-bq25171-nimh-recharge-voltage-threshold

器件型号:BQ25172

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ25172设计4s 镍氢电池充电器、但 BQ25171可能会是更好的选择。 我的目标是尽可能频繁地启动充电周期。 我是否理解正确:该充电电压阈值仅适用于 BQ25172、而不适用于 BQ25171。只要充电器加电、BQ25171就会启动完整的充电周期?

再充电电压阈值功能的预期用途是什么?是否允许电池在重新充电之前正确放电?

非常感谢您的澄清、
Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    Unknown 说:
    充电电压阈值功能的预期用途是什么?是否允许电池在充电前正确放电?

    充电电压阈值(1.33V/电芯)用于指示电池已满。  BQ25172 / 171在高于此点时不会开始充电。  启用充电时会发生这种情况。

    [报价 USERID="631968" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441220/bq25172-bq25172-vs-bq25171-nimh-recharge-voltage-threshold 我是否理解正确:该充电电压阈值仅适用于 BQ25172而不适用于 BQ25171:只要充电器上电、BQ25171就会启动一个完整的充电周期?

    两个单元的行为相同。  上电时、它们将在低于充电阈值时启动一个完整充电周期。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    非常感谢您的讲解。

    在 BQ25171数据表第16页的流程图中窃取该图像:

    该图显示在上电时无论如何都会启动充电周期、仅在充电完成时检查电芯电压。 而在 P19的文本,它说它检查 VCell < VRechg 也在加电. 您的解释非常清楚。

    关于1.33V 阈值、该电芯电压下的电池状态应约为90%、对吗?

    谢谢!
    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    关于1.33V 阈值、电池状态在此电芯电压下应约为90%、正确吗?

    是的、这是正确的