This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:具有降压/升压功能的20V-5A、5V/9V/12V/15V-3A 拉电流(PPS) PD 控制器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441355/tps65987d-20v-5a-5v-9v-12v-15v-3a-source-only-pps-pd-controller-with-buck-boost

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS55288

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否 具有降压/升压功能的20V-5A、5V/9V/12V/15V-3A 纯拉电流(PPS) PD 控制器完整解决方案?

我知道我们有以下应用手册、但我不认为 TPS55288可用于100W 的情况。 (升压模式)

我们的输入电压为18V 至42V。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    终端客户(ODM/OEM)是谁?他们正在设计什么样的应用?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    这是航空公司"Apios"项目。 他们希望在飞机上提供 PD100W 充电器的服务。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy  

    我将离线联系、分享我们最新的器件路线图信息