请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSI3050 工具与软件:
我正在尝试使用 TPSI3050驱动耗尽型 MOSFET、而不是标准增强型 MOSFET。 我知道这可能不是芯片的预期用途、但我认为应该可行。 为了生成负电压、我已将 VDRV 连接到 MOSFET 的源极、将 VSS 连接到栅极(与您通常执行的操作相反)。 电路无法正常工作。 您希望此配置正常工作吗?

我遇到的另一个问题是、我错误地订购了 TPSI3050 、而不是 TPSI3050、因此我目前正在等待另一个部件到货、这将需要几天的时间。 但是、我尝试了对输入"驱动"施加脉冲、希望在 MOSFET 栅极中看到一些负电压脉冲、但我看不到任何东西。 正如预期的那样、VDDH 比 VSSS 高10.2V。
有任何帮助吗?