This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826A:EN 线路上出现骤降

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, TPS62826AEVM-126, LMR38020EVM, TPS62826A, TPS62826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431247/tps62826a-dip-occurring-on-the-en-line

器件型号:TPS62826A
主题中讨论的其他器件: LMR38020EVMTPS62826、LMR38020

工具与软件:

大家好、团队!

我们有 两个 TI 芯片: LMR38020FDDAR 和 TPS62826ADMQ、通过以下方式连接在我们的2个设计中:

因此、来自 LMR38020FDDAR 的5V 电压连接到 TPS62826ADMQ 的 Vin、 LMR38020FDDAR 的 PG 通过上拉电阻器连接到 TPS62826ADMQ 的 EN。

我们观察到 两种设计的 TPS62826ADMQ 的 EN 产品线出现了骤降。 下面提供了捕获结果:

经过对其潜在原因的严格调查、我们找不到设计问题、因此我们订购了两种评估板: TPS62826AEVM-126和  LMR38020EVM。

我们已将它们连接在一起、而无需更改电路板上组装的任何元件。 我们将 LMR38020EVM 的 Vout 连接到 TPS62826AEVM-126的 Vin、 我们还将 LMR38020EVM 的 PG 线连接到 TPS62826AEVM-126的 EN。 他们的电源正常,然而当我们观察到 EN 线,我们观察到同样的行为:下降2.2V, 14us 后的线上升:

然后、我们仅  隔离测试了 TPS62826AEVM-126。 我们已使用5V 电源为其供电、并使用27.8k 将 EN 线路拉至 VIN (与 LMR38020EVM PG 上拉相同)。 并看到 EN 线斜坡上升的骤降:

我们认为骤降是由 TPS62826ADMQ 芯片引起的。

为什么会发生这种情况?

由于我们在评估板上看到这种情况、因此我们知道这与我们的特定设计无关、但想知道这种情况发生的原因以及我们如何使用芯片来将此问题降至最低。

非常感谢您的帮助!

祝你一切顺利。

Kristina。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristina:

    感谢您在 E2E 中提出问题并提供有关分析的详细说明。

    您是否检查过 TPS62826A 的 VIN 是否也显示该 DIP? 我假设 TPS62826A 开始工作后、VIN 可能会下降、从而通过上拉电阻器反射 EN 信号。 在这种情况下、您可以尝试增大输入电容器 TPS62826A。

    请告诉我您的反馈。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristina、

    根据另一个主题(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425279/lmr38020-lmr38020fddar---dip-on-the-pg-line-14us-after-the-rise-of-the-line)中的额外信息 、您似乎已经检查了5V 电压轨、并且没有观察到任何骤降。

    我刚才发现、由于启动期间内部激活了一些下拉脉冲、这是 TPS62826器件的一种已知行为。 它不会影响器件运行。 可以通过将 EN 直接连接到 VIN 来消除这种骤降、或者在您的情况下降低上拉电阻器的阻值以更大限度地减小骤降。

    此外、我想指出的是、LMR38020可以提供2A 输出电流。 TPS62826A 是一款3A 器件。 由于开关占空比、我预计 TPS62826A 的平均输入电流会更低、这可能适合 LMR38020的2A 功能。 但在某些峰值条件下、TPS62826A 可能会从 LMR38020汲取更高的电流。 因此我建议在最坏情况负载阶跃下或在启动期间检查 TPS62826A 输入端的电流峰值、并确保5V 电源始终保持稳定。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andreas!

    感谢您发送编修。

    我们之前检查过电流尖峰、发现5V 电压始终保持稳定。

    您能否澄清一下、当您说" 启动期间某些内部激活的下拉脉冲导致 tip 是 TPS62826器件的已知行为"时、您是说 tip 是数据手册中的某处、还是我可以在哪里找到此信息?

    谢谢!

    祝你一切顺利。

    Kristina。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristina:

    这就是我的想法。 我将联系并查看这些信息是否可以添加到数据表中。

    感谢您的反馈和此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas

    感谢您的答复。

    您能否确认此内部下拉行为是否仅在启动时发生、或者是否存在其他可能发生 EN 尖峰的情况?

    此外、您能否告知是否有引脚兼容的等效器件不具备此功能?  

    谢谢!

    祝你一切顺利。

    Kristina。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristina:

    内部下拉行为仅在启动期间发生一次。 我不知道 EN 下降的任何其他情况。

    如前所述、dip 不会影响器件功能、可以忽略。

    还有一款较旧的引脚对引脚兼容器件、即 TLV62595。 但这没有强制 PWM 选项、在轻负载条件下自动转换到 PSM (不连续导通)。 如果您还感兴趣、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一段时间以来没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决,可以关闭。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。