This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:陶瓷电容器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441977/tps552892-ceramic-capacitors

器件型号:TPS552892

工具与软件:

我正在尝试在以下条件下使用 TPS552892:

输入电压:9.6V - 28.8V
输出电压:12V
Cin:33uF x3 (混合电容器)和0.1uF (陶瓷电容器)
COUT:27uF x5 (混合电容器)和0.1uF (陶瓷电容器)
L:4.7 μ H
Fsw:400kHz
Rsns:10mΩ

[Q1]
我们将减少陶瓷电容器的数量、以防止异常噪声。
您有任何疑虑吗?

[Q2]
过流阈值设置为5A。
然而、在升压模式下、OCP 以4.7A 激活。 (正常后退模式)
是否有改进的方法? 这是因为缺少陶瓷电容器造成的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyano:

    感谢您的咨询。 请在下面查看我的回复。

    Q1:该组合没问题、但通过混合电容器的电流纹波将稍大。 并建议再添加一个小型封装陶瓷电容器。

    Q2:请检查是否触发了电源的电流限制。 您能与我们分享您的意见和建议吗?

    BRS、

    布莱斯