This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130如何在过流条件下进入热保护状态?

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441385/tps62130-how-tps62130-enter-shutdown-in-over-current-condition-before-thermal-protection

器件型号:TPS62130

工具与软件:

Dears、

客户想知道 tps62130在过流情况下如何工作、过流在什么情况下会导致 TPS62130关断?

数据表只是描述了电流限制的工作原理、但没有说明过流如何导致器件在热关断之前关断、如果 Vout/FB 电压下降(阈值是多少?) 将会像许多其他设备一样导致关机:

在重负载下、电流限制决定了最大输出电流。 如果达到电流限值、高侧 FET 将关断。 避免击穿电流、低侧 FET 开启以允许电感器电流降低。 低侧电流限制通常为3.5A。仅当低侧 FET 中的电流降至低侧电流限制阈值以下时、高侧 FET 才会再次导通。

您能帮助确认吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew G ü、

     TPS62130在过流情况下不会关断。 其电感器电流将位于 高侧 FET 电流限制和低 IDE FET 电流限制中。

    谢谢!

    Colin