This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TPS92200D1EVM:EVM 指南中的 R4电阻》

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441320/tps92200d1evm-r4-resistor-in-evm-guide

器件型号:TPS92200D1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92200

工具与软件:

您好!

我想知道您是否可以在此 EVM 设置中详细说明 R4的用途?

我怀疑它是否能够使希望修改 EVM 和控制电流 FB...的用户获得更高的可操作性  但需要仔细检查、因为 TPS92200的数据表中未包含此电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    我们稍后将为您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abigail:   

    很高兴回答您的问题!  

    在某些应用中、该电阻器用于在 FB 处添加一个补偿极点和一个电容器、在这些应用中、负载极点由于缺少输出电容器而移走。  在典型应用中、使用 COUT 的现有电阻器可以短接。 希望它能解答您的疑问!  

    您能分享一下终端设备应用和运行速率吗? 如果您可以留下您的电子邮件、 如果您有进一步的问题、我可以为您提供更好的支持。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、实际上是针对与我之前发布的问题相同的客户/应用程序-我将发送一封后续电子邮件!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:  

    已收到电子邮件。 让我们通过电子邮件移动对话。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。