This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:需要合适的更换建议

Guru**** 2522180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441853/lm5177-need-suitable-replacement-recommendation

器件型号:LM5177

工具与软件:

我的一位客户无法让 LM5177为其应用产生稳定的高功率。 您能推荐一款具有以下功能的器件吗?

  • 从4.5V 到5.5V 的 VIN 可生成5.2V 的 Vout、并具有500 mA 输出电流。
  • VIN 为9V、15V、可产生 Vout 为5.2V、输出电流为3A。
  • 为20V 时的 VIN、可产生输出电压5.2、输出电流为20A。
  • 高效率、尤其是在我们的标称工作情况下输入电压为20V 时。

客户已说明的另一种解决方案是拥有一个可提供旁路或在压降条件下工作的降压转换器、例如 MAX25206。 在 Vin 低于5.2V 的 Vout 时、它们不需要太大的负载电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您提出并使用 e2e。 您是否已经在 e2e 上发布了有关客户问题的信息? 您能否分享原理图以及对他们所遇到问题的描述? 我们可以进行了解、并帮助他们解决设计问题。

    至于备选方案、我推荐全新的 LM51772

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Federico