This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:TPS26400PWPR

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM7481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438496/tps2640-tps26400pwpr

器件型号:TPS2640
Thread 中讨论的其他器件:LM7480LM7481

工具与软件:

是否有类似 工作温度范围为-55C 至125C 的 TPS26400PWPR 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您能告诉我您的系统要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     必须能够在-55°C 下运行。 从功能上讲、TPS26400PWPR 实现了我所需的一切。 标称输入电压为28V 默认窗口为15V 至33V、理想情况下负载电流为~ 1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    请单击以下链接查看工作温度为-55摄氏度的器件列表。

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/products.html#1192=-55%3B-55&

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对 TPS26400PWPR 进行-55C 筛选的几率有多大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    "你说什么?

    我们针对上述运行条件进行测试和表征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    筛选器件以查找将在-55C 下运行的器件子集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我发送的链接已被筛选到-55摄氏度。

    e2e.ti.com/.../Power-switches_2D00_parametrics_2D00_20241121160630.xlsx

    让您在-55摄氏度下运行的器件具有 Excel 文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算在屏幕上显示 TPS26400PWPR、以了解将在-55C 下运行的器件子集。 我已经查看了您向我指出的列表。 唯一可行的选择是 LM7480或 LM7481。 这两种引 脚看起来都不符合 TPS26400PWPR 的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    遗憾的是、在-55摄氏度工作条件下不可用。