This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:TPS1685x 列模块(Quot);单器件、独立运行(Quot);

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439758/tps1685-tps1685x-rilim-in-single-device-standalone-operation

器件型号:TPS1685

工具与软件:

您好!

我使用的是 TI 提供的"TPS1685_CALC.xlsx"文件
仅1个器件="单器件独立运行"

我看到 RIMOM 的值改变了"稳态期间的实际断路器阈值"


我看到了 RILIM 的值     没有      更改电子表格中的任何值。


1问题:RILIM 的价值在"单设备、独立操作"中是否重要?



谢谢!
弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    RILIM 在单器件运行中无关紧要。 它决定了有源电流共享阈值、这在多个器件并联时很有用。

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    谢谢。

    我想将 ILIM 引脚用作电流监测器输出。

    想法是我无法在 IMON 上添加电容器、但在 ILIM 上添加电容器应该可以。

    SAR ADC 使用内部采样保持电容器、因此 ADC 输入端必须具有大得多的电容器、这一点很重要。

    您对此有任何疑虑吗?

    谢谢!

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    我们建议在 IMON 引脚上而非 ILIM 引脚上添加电容。 您可以使用 IMON 引脚进行电流监控。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    如果我在 IMON 上添加一个电容、就会改变断路器功能的特性。

    数据表中也说明了这一点:

    "

    必须注意最大限度地减小 IMON 和 ILIM 引脚上的寄生电容、以避免任何寄生电容
    对过流和短路保护时序的影响。

    "

    在"单器件、独立运行"应用中、您对将 ILIM 与电容器一起使用以进行电流监控有何顾虑?

    谢谢!

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederic:  

    我们在 IMON 引脚上建议22pF 电容。 您可以在数据表中的原理图中看到。 您需要添加多少电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    ADC 内部采样保持电容约为3pF。

    我们通常在电路板上约1-10nF 添加电容。

    在"单器件、独立运行"应用中、您对将 ILIM 与"大"电容器配合使用以进行电流监测有何担心?

    谢谢!

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    好的。 由于这是单器件操作、因此您可以在 ILIM 引脚上添加电容。 对于多个器件、ILIM 引脚用于有源电流共享、因此可能需要考虑高电容。  

    此致

    Kunal Goel