This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:如何减少输入纹波

Guru**** 2383880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441478/tps565201-how-to-reduce-input-ripple

器件型号:TPS565201

工具与软件:

大家好、我发现使用 TPS565201时的输入纹波相当大。

我曾尝试调整电感和输入电容、但当时没起作用。

输入纹波上叠加的振荡会导致辐射 干扰 超出、我想找一个解决方案。

这是布局。

SW 上没有电击、我想知道是什么原因造成的? 我该如何解决、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请先使用10x 探头、而不是100x 探头。 然后、应使用小环代替 GND 夹来测量 C62或 C63端子上的纹波。 这有助于减少耦合辐射噪声。 布局不好、因为输入电容器 Vin 侧靠近器件、但 GND 侧远离器件、因此您需要更改布局。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我 使用了 一个1x 探针、测试同轴电缆。

    我不理解布局建议、能否进一步说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是、从器件的 GND 引脚到输入电容器的 GND 端子存在寄生电感。 如果使用同轴电缆、为什么通道设置为"100x"而不是"1x"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好兄弟、它是绿色的路径? 我的理解是否正确?

      CH1时为100x、输入 纹波  锁定在 CH2、CH2时 为1x;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、兄弟、您是中国的 FAE 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这就是我的意思。 您是否将 CH2的带宽限制设置为20MHz? 否则、 屏幕上将显示耦合辐射噪声。 另一种尝试添加一个与 Cboot 串联的5Ω 电阻器、这可以减慢 SW 上升压摆率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Cboot 是否 可以 减少?0.1uF 到0.47uF、我已经尝试向输入添加磁珠或电感器、这也很有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为更改 Cboot 应该没有用处。 如果添加磁珠会有所帮助、我认为这应该是传导干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我在 Cboot 中添加了一个5R 电阻、测试没有改善、

    带宽限制为20Mhz、对尖峰进行滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否测量 SW 波形以及添加5Ω 电阻器前后的上升时间? 我认为这项行动应该是有益的。 请注意、电阻器应与 Cboot 串联、而不是与之并联。 您可以看到这份文档。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../_73518E4E4D968B536C8F626368562D4EEA813E4E35753B9668568476BE8BA18BE86C0F618B4E7998_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、看起来没有多大变化。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 在测量此波形时、您是否关闭带宽限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭带宽 限制20Mhz、相比没有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 一个22uH 电感器 在 输入、它是 goog、但我不知道为什么。

    AD /直流稳压 器是    输出的电源噪声、   在 输出中添加一个、μ H 电感器 、这非常好。为什么?我 不能解释 ti。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我    在 输出端添加一个2Ω 电阻、 (用于  观察  电流、是的、)  、电流波看起来 像   直流/直流 向上 MOS 开路时的振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我无法理解您在上面的两个回复中做了什么、您能用示意图解释一下吗? 您希望解决什么问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       在 直流/直流 输入中添加一个22uH 电感器、 尖峰消失了。

    但输入纹波中还有其他尖峰、   在 交流/直流 输出中添加一个22uH 电感器、尖峰消失了。  来自 交流/直流 输出的直流/直流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定这是不是您拆下 SW 探针导致的。 我的意思是、如果您只测量纹波、请移除电路上的其他探针;或者您同时测量纹波和 SW 波形。 这两个结果是否不同? 您可以检查它吗?

    谢谢。