This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700-Q1:TPS3700-Q1

Guru**** 2529110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440458/tps3700-q1-tps3700-q1

器件型号:TPS3700-Q1

工具与软件:

您好!

我目前正在对此电路进行原型设计、并且运行不正常  

当我单独检查 OUTA 和 OUTA 时、它自己的上拉功能都能正常工作

但我曾经尝试重复这个情况、即使用单个电阻器将 I 或两个输出放在一起不起作用、并且电压在大约2V 处保持低电压

有人能帮忙吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    您能告诉我您的 VDD 和 VMON 电压是多少吗?  

    谢谢!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    如果要看到的最大电压是 VDD、则为15.5V

    我希望 OVP=15.5V、UVP=13V、分压器电流为10uA、

    您能否逐步运行计算以获取正确的电阻器值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    请查看数据表的"8.2.2详细设计过程"部分。 您可以使用公式1到公式4来计算电阻分压器值和目标阈值电压。

    您是否使用上述电阻值来测试您的电路? 我正在尝试理解您的 VMON 值和电阻分压器、因为 在2V 左右的电压下会保持低电平。 请您进一步说明、以便我可以更好地帮助您进行查询吗?  

    谢谢!

    Sila.