This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:低侧栅极感应电压

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439598/lm5106-low-side-gate-induced-voltage

器件型号:LM5106

工具与软件:

您好!

我们使用 LM5106进行直流电机控制。

我们测量到、当 HS 栅极关断时、LS 栅极具有感应电压。 谢谢、请帮助告知我们如何在原理图中进行改进。

CH1:HS 门、CH2:LS 门、CH3:相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过增加栅极电阻 R80和 R83来减慢导通速度、可以降低低侧感应栅极电压。

    添加电容器 C40和 C33还有助于降低 LS 感应电压。  

    请务必小心、因为这两种解决方案还会减慢开关速度。

    使用具有高 Vth 和低 CGD/MOSFET 比的 Cgs 有助于防止错误导通。

    当 Q20快速导通且 Q22 处于高 dV/dt 时、会导致 LS 感应电压。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vgs 电容器和 栅极电阻是否推荐任何值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vgs 电容器和栅极电阻在很大程度上取决于您的开关需求和 PCB 布局。 可能需要仅增加几欧姆和一个10nF 电容、但我建议尝试各种值来优化开关。

    也可以使用钳位电路。

    [常见问题解答] UCC21520:如何在上电期间防止功率 FET 误导通?

    谢谢!

    Walter