This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:FLAGx 输出行为

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397298/lm3880-flagx-output-behavior

器件型号:LM3880

工具与软件:

大家好、团队成员:

我使用的电路与数据表中的标准应用相同、VCC = 3.3V。

当 FLAGx 开始从 L 变为 H 时、电压会瞬间降至0V 以下。

导致这种现象的原因是什么?

另外、请告诉我是否有任何方法减少这种情况。

即使只有一个上拉电阻器连接到 FLAGx、也会发生这种现象。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是在 TI 的 LM3880 EVM 上进行了测试还是在您自己的设计上进行了测试?

    您能分享您的教程吗?

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我们已经测试了自己的设计。

    我们已附上测试 sketch。



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在 EVM 上进行了测试、它非常干净。 位于 PCB 或试验电路板上?  

    您可以参阅 LM3880 EVM。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    该器件安装在 PCB 上并进行测量。

    我想考虑购买一个 EVM 并对其进行测量。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、
    我购买了 LM3880EVM 并在与 PCB 相同的条件下对其进行了测量、但它也输出低于0V 的电压。
    您应该能够通过将示波器轴设置为约[1us]来检查这一点。
    请告诉我这种现象的原因和解决方法。


    Ch1:Flag1、Ch4:EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、
    我尚未收到对我的问题的答复、您可以回答吗?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉迟到了响应。 我和已经离开办公室,并将不会再回来两个星期。

    我会向团队其他成员核实您的问题、但除非他退货、否则我们可能无法提供回复。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    自从你上一次答复以来已经超过三个星期了、但我仍未收到对我的问题的答复。

    您能回答吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于延迟、我们深表歉意。 我们在这部分的专家,伊河,仍然没有,我们还不能复制看到没有他的行为。 您能否向我们发送您的设置以及您是如何进行这些测量的照片? 我们希望了解我们正在采取的不同行动、以便我们有希望复制您所看到的行为。  

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:
    使用图中所示的配置进行测量。
    上电后、使用 SW 将 EN 更改为 L-H、并测量 FLAG1的波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家还在工作一周。 我订购了更多的 EVM、这样我就可以复制您的设置、看看导致负 Vout 的原因。 但是、EVM 一周内不会送达我。  

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:
    自您上次回复以来大约已有两周、您能给我们回复吗?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保 FLAG1示波器通道接地连接到 EVM 上的 GND 测试点。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    图中省略了探针部分、但探针的 GND 也连接到 EVM 的 GND。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我们的 EVM 上进行了基准测试、10纳秒内0.5V 的负电压是否存在。 这会影响系统吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这会影响系统、因为它将低于所连 IC 的绝对额定值。
    发生这种情况的原因是什么?如何减少这种情况?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定原因是什么。 我认为小电容可以降低它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我知道有必要使用单独的外部电路采取措施。
    此致、