This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:具有独立电源的 TPS1685并行模式

Guru**** 2574905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685, TPS1685EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437590/tps1685-parallel-mode-of-tps1685-with-separate-power-supplies

器件型号:TPS1685

工具与软件:

您好、TI 团队!

我们想知道  在包含两个独立电源 (设计为具有相同输出电压(40V))的系统上、TPS1685是否可在并联连接模式下使用。

如果是、您是否有有关此用例的其他文档?

我们正在考虑为每个器件使用单独的使能引脚、您觉得这有什么问题吗?  

请参见下图:

此外、是否可以获取 TPS1685EVM 的 Altium 文件? 我们已查看用户指南、但未提供 PCB 板层图。  

感谢您的帮助!

此致

 -Diego Melendez Lopez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我将检查并重新回到这一点。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal -对此有何回应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我今天将共享文件。 不建议使用您所讨论的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kunal、因为已经有3天了、我想我会跟进。 我们知道用例可能并未预期到、但您能帮助我们了解阻止其按所述运行的技术细节吗?

    提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是器件没有反向电流阻断功能。 如果 VIN1假设降至 VIN2以下、则反向电流将 VIN2流向 VIN1。

    e2e.ti.com/.../TPS1685EVM_5F00_LP113-_2800_05_2D00_06_2D00_2024-15_2D00_21_2D00_15_2900_.zip

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal! 尽管上面的模拟图中没有显示、但两个电源之间的肖特基二极管隔离似乎可以解决这一问题、对吧? 如果这种担心减轻、我们是否还应考虑其他任何关切?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还可以、这应该是好的。 我看不出有任何其他重大的关注。  

    此致

    Kunal Goel