This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:未检测过流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431938/tps65988-not-detecting-overcurrents

器件型号:TPS65988

工具与软件:

对于多端口充电站应用、我们的板上有多个 TPS65988、其中数千个板处于活动状态。  然而、我们发现、连接器件偶尔会立即触发主板保险丝。   研究后、使用电子负载、我们已经能够在多秒内(在我们禁用电子负载之前)持续拉取7安培、而 PD 控制器不会检测到过流。  正常情况下、PD 控制器确实在3A 电流时跳闸、这是为此配置的。  但是、偶尔一次、它将允许7A+的电流持续很多秒而不会跳闸。   这可能发生在5V 和9V (15W 和27W)曲线中、两者都设置为3A 且峰值电流为100%。

TPS65988为什么会忽略拉电流过大的端口吗?

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    感谢您在 E2E 上提出问题、我们会审查您的问题并尽快答复您。

    您能否分享用于刷写电路板的 pjt 文件以及有关此设计使用的电源角色和功率级别的信息?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路板始终是主机、可提供5V、9V 和15V 电压-电流均为3A。  项目已附加。

    e2e.ti.com/.../CIS_5F00_TPS65988_5F00_V0.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    是否有任何其他我应该担心的特定行为? 根据我的理解、您在3A 电流下谈判一个5/9V 的合同、然后随机看到它接受7A 电流?  

    我将尝试使用 EVM 和电子负载来测试这一点、以便消耗电流、然后联系您。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris。

    感谢您的观看。

    唯一的区别是我们在共享的 I2C 总线上有多个芯片(每个芯片每个芯片有2个端口)。  还有恒定的 I2C 通信流会轮询所有芯片/端口的状态和 IRQ。   

    我还注意到、在向芯片上的一个端口发送 Gaid 复位信号后、发生此事件的可能性会显著增加。

    此外、在尝试诊断完全不同的问题时、我发现如果我将发送源功能寄存器(0x32)中的存储体数量更改为1、然后发送 SSRC 以在较低的配置文件重新协商(仅强制为5V)、这也增加了可能性。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    您是否在这里专门测试 OCP? 即使协商的最大电流为3A、连接的 USB-C PD 受电方是否有意消耗7A 电流?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我不确定我是否完全理解您的问题。   我们注意到、有时在连接器件时、上游保险丝会跳闸。  研究后、我们在相当长的时间内看到 PD 允许的电流高于允许的电流。

    我所附的 pjt 是在现场部署的真实交易以及我们正在测试的交易。

    因此、是的、我将在协商最大3A 协议后使用电子负载有意施加电流负载(或在器件连接之前让电子负载在功率 FET 导通时施加瞬时负载)。  我一直在使用各种负载进行测试、但7A 是我尝试过的最高值、我不确定还会不会再高一些。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    是的、这部分回答了问题。 我正在努力更好地了解如何重现该问题。

    我做了一些测试、设置9V/3A (100%峰值电流)负载并升高正在消耗的负载电流。 10次尝试、我 切勿看到电流超过3.3A 无法重现7A 行为。

    您是仅测试以前未能看到7A 行为的单元、还是也测试新单元?

    您是协商9V 电压并立即消耗7A 负载、还是从安全值升高电流? 是否在4A 或5A 电流下看到相同的行为?

    [quote userid="629145" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431938/tps65988-not-detecting-overcurrents TPS65988有什么理由会忽略一个拉电流过大的端口?

    如果您使用内部电源路径、我们不会期望它忽略过流、除非该器件已损坏。

    在允许7A 电流的部件上、它们是否始终通过7A 电流、或者行为是否零星?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已经在多块电路板上验证了这一过流问题、但没有一块电路板是现场退货。

    这看起来是随机发生的、但在收到特定命令后会大幅增加。

    此问题出现在电流低至3.5A 时。  令人震惊的是,我可以使它一直到7A ,我没有去任何比这更高。

    给我一天时间来运行更多的测试、然后我将上传一些 o 范围捕获。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    发送其中一些4CC 命令后、我还将尝试用我的结尾重新测试。 我还需要几天时间。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这就是我如何可靠地重新创建问题。

    1) 我连接了一个设备、在本例中、它的充电电压为~1A、电压为9V

    2) 2)我向电子负载施加4A 电流。  过流正常跳闸。 (捕捉#1)

    3) 3)发现过流事件后、我通过将"000"写入全局系统配置寄存器(0x27)中的 PP1 CONFIG 来永久禁用端口。

    4)端口停用几分钟,直到"神奇"它重新打开!  我不知道它是如何重新打开的。  我正在监控 I2C、但我从来没有将 PP1config 设回供电方。  这将是另一个问题、它如何能够重新开启。

    5) 5)现在允许过流。 (捕捉#2)

    捕获信息:

    黄色: 每10mV 的器件电流为1A

    蓝色: VBUS

    捕捉1: 过流检测成功。 在~5A 时跳闸

    捕捉: 过流检测故障、刚刚低于5A 持续负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    感谢您的更新。 您如何为 PD 控制器供电? 是否由 VIN3V3内部供电?

    如果您在 Global Sys 寄存器"神奇"重新打开后重新读取、该域是否已重新启用?

    这种行为似乎很奇怪、给我几天时间进行测试和研究。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、我们为 VIN_3V3引脚提供电路板3.3V。

    全局系统寄存器显示已将其重新启用。

    最后、感谢您对此进行深入了解。  它当然是一个头抓符。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    不用担心、我会努力让您了解最新进展。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    很抱歉正在进行中的延迟。 目标是让您在周中获得最新信息。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您随时向我通报最新进展。  如果您有任何其他问题、请告诉我。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会告诉您。

    谢谢。此致、

    Chris