This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:遥感放置和布线

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441513/tps543c20-remote-sense-placement-and-routing

器件型号:TPS543C20

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将使用 TPS543C20RVFT 器件(主从配置)来生成0.72V @60A。

通过"WEBENCHRegisteredPower Designer"工具、我已生成了相应的原理图(请查看附件"仿真")。

在这里、我将使用遥感功能来检测负载侧的电压。 但我对遥感元件的放置感到困惑。

请找到附件"RemoteSensingPlacementPlan"。  如本快照中所述、以下是布局和路由规划、请检查是否可以。 请告诉我、需要注意的其他事项

1-将所有遥感和反馈电阻器组件放置在 IC 附近

2-从放置在稳压器附近的 Rfbt 电阻器到负载引脚间布放一条迹线(请参阅绿色迹线)、并带上50E 阻焊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您在步骤1和2中描述的内容是正确的、但还有第三点需要记住。  

    3.沿与绿色迹线类似的路径将 RSN 连接到负载附近的 GND。 务必将 RSP 和 RSN 引脚布线为一对差分布线。 尽量匹配布线的长度。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见


    请为示例布局和布线找到上述快照。

    在这里、如果我们将一个0E 放置在"Rfbt"附近、我们可以将100E 差分信号从'Rfbt'路由到负载输入引脚。

    此外、我们可以执行从稳压器 RSP/RSN 引脚到'RRSP'/'Rrsn'电阻器的差分100E 路由。


    但问题是、在 RSN 线上、只出现一个10E 串联电阻器。 但 RSP 线路具有287E 和10KE 用于反馈。 那么如何进行差动100E 布线呢?

    如果您对此有一些了解、请分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许布里顿有一些时间在这件事上回到你身边,因为有感恩节美国假期。

    谢谢!
    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我唯一的布局示例是用于本地评估模块、因此布线可能比您的条件短得多。  https://www.ti.com/lit/ug/sluubw8a/sluubw8a.pdf?ts = 1732235647787&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS543C20EVM-054 

    但是、我将以下列方式发言:

    在 RSN 路径中保留10E 和0E 占位符。 在顶部路径中、将反馈电阻器 Rfbt 和 Rfbb 靠近 IC 放置。 然后、RRSP 10E 电阻器在负载和 Rfbt 之间流动。 RRSP 还用作该位置稳定性的测试点。 然后、只需用相似长度的布线将该对彼此相邻地布线回至负载。  

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    感谢您的建议。

    要进行最终确认、请检查以下快照以获取最终路由计划

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来很好。

    此致、