This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:SoC 在充电后处于空闲状态后变为0%

Guru**** 2559320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438082/bq34z100-r2-soc-goes-to-0-after-sitting-idle-following-charge

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

早上好、

我最近完成了13节10Ah 锂离子电池的学习周期(SAW 更新状态/学习状态= 0x6)。 我看到一些问题。

1)完全放电 mAh 小时被跟踪为大约12Ah、但充电 Ah 大约为10Ah。

2) 2)我在学习周期后循环放电几次、以查看 SOC 是如何跟踪的。 当电芯端电压设置为39V 时、放电似乎在48V 左右报告0% SOC。 我想这是因为充电和放电之间跟踪的 Ah 差异、并且库仑不会累积。 是这样吗?

3)昨晚电池充满电后,大约12小时后 BQStudio 报告电池电压为53V,但 SOC 为0%。 充电时、它可以达到100%。 充电器也会在完成时关闭。 剩余容量显示0 mA

第一版电路板的一个问题是、我无法很好地断开系统其余部分以进行零电流校准、因此可能偏斜为20 -50 mA。 是此处的核心问题、还是需要检查其他事项? 我可能会看到这种情况导致充电和放电 Ah 之间的差异、但将 SOC 降至0%

请注意、我使用了默认的化学成分 ID。 我确实按照文档的说明完成了一个成功的学习周期、但文档中似乎没有包含针对 R2版本器件的几个字段发生了变化。 是否有描述这些字段和计算变化的文档?

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    您能否向我发送一个日志文件、显示您正在解释的行为? 您还能将电量计中的 gg 文件发送给我们吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我有几个不同长度的日志,但我认为我还没有记录该行为。 我会看看我是否能拿到它。 大约几个小时(6-12小时)后、我似乎总是遇到 EVM2400超时的日志记录问题、我必须重新启动计算机以建立通信(只是重新启动 bqstudio 不会执行此操作)、或者我在 bqstudio 中收到一条错误消息、显示行为"LOG 间隔太短或太长-不记得是哪一个)"。 有什么建议吗? 记录间隔当前设置为4000ms。

    我通过一些电路板外科手术进行真正的零电流校准后、尝试了新的学习周期。 我手动将更新状态重置为4。 完全放电、锯静止设置、RUP_DIS 清除、VOK 执行它的操作。 已充满电并看到预期行为、但学习状态直接跳至6。 是否有办法实现全新的学习周期、或者这是否没有必要?  

    我有学习周期结束后的黄金映像、但我不确定如何从这些文件中获取.gg 文件、 您可以将一些文档指向说明吗?

    谢谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下日志显示过早地达到0%(49V+):

    e2e.ti.com/.../discharge-20241114.log

    以下是最近一次学习周期尝试的一些其他日志尝试:

    e2e.ti.com/.../20241113-learning-cycle-part-2-after-freeze.log

    e2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle_5F00_20241113.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为简单起见的放电图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来是初始学习周期日志中一个非常好的块

    e2e.ti.com/.../discharge_5F00_real.log

    这捕获了 Learned Status = 5和6的变化

    e2e.ti.com/.../new.log

    该数据的部分图形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队目前不在办公室。 我们下周再见。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、何时才是进行此审查的合理时间安排? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们实际上可以对此使用一些反馈。 请帮帮我们。

    谢谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    很抱歉花了一段时间才回到你的身边。 整个团队完全支持我们的客户。  

    仔细查看所有内容之后、您执行了校准电量计的第一个正确步骤、以确保电量计在没有电流通过电池时报告0mA。 我认为、原始学习周期没有正确完成、因此你走在了正确的轨道上。

    [报价 userid="358893" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438082/bq34z100-r2-soc gose-to-0-after -seit-idle-after-charge"]我使用了默认化学 ID

    对于我们的测量仪表、必须在应用中使用与电池匹配的 ChemID。 这对于正确的电量监测至关重要。 若要获得正确匹配、请使用 GPCCHEM 工具(https://www.ti.com/tool/GPCCHEM)。 获得匹配的 ChemID 后、应该对该 ChemID 进行编程并再次开始学习周期过程。 我建议先将新的 srec 文件编程到电量计中、以重新开始执行。 请确保保存当前的 gg 文件、以便您可以参考在数据存储器中设置的内容(我也可以查看它以确保设置正确。

    要获取 gg 文件、请在 BQStudio 中转到"Data Memory"、然后点击"Export"  

    此致、

    Adrian