This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:最大开关频率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440906/lm5146-max-switching-frequency

器件型号:LM5146

工具与软件:

团队成员、您好!

在数据表的第1页、开关频率高达1MHz。

但是、在 EC 表中、最高只能写入780kHz。

LM5146在1MHz 开关频率下工作吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑原三

    780kHz 是 RT 电阻为12.5kΩ 时的典型频率。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy-San:

    感谢您的快速回复。

    那么、这是否意味着频率可以是1MHz (使用8kΩ 的 RT)?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。。