This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8364:没有45后缀版本?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441775/lm8364-there-is-no-45-suffix-version

器件型号:LM8364

工具与软件:

我们 在 TI.com 中找不到45后缀版本。 您能帮忙检查一下吗? 还有其他器件要替代它吗? 我们只需要在交流电压欠压设计中使用 UVLO 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    遗憾的是、我们没有用于 LM8364的4.5V 器件、但我们有 TLV840NADL46DBVR、该器件与 LM8364引脚对引脚兼容、但与 LM8364相比、其阈值电压为4.6V。

    如果4.5V 是硬性要求、则我们使用 TPS3840DL45DBVR、该产品是具有4.5V 阈值的 LM8364 "条件引脚对引脚"。

    条件引脚对引脚表示只要引脚4和引脚5是悬空的、这些器件就是引脚对引脚的

    Jesse