This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881:PSE 的最大输出功率范围是多少

Guru**** 2510545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436917/tps23881-tps23881-what-is-the-maximum-output-power-range-of-the-pse

器件型号:TPS23881

工具与软件:

TPS23881可将提供的最大功率从90W 扩大到125W 以上、  

POE 电源的 PSE 和 PD 端子的输出功率范围是多少?PSE 端子的输出功率是否大于90W 以满足802.3bt 标准?

 最大 PSE 输出功率是否为99.9W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    感谢您发送编修!

    是的、TPS23881  符合802.3 BT 标准。 在标准自动模式下、TPS23881输出功率不会超过99.9W。 在手动模式下、可达125W。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在生产一个 POE 电源产品,输出电压是否可以设置在52-57V 之间,而 PD 产品将持续由99.9W 功率供电? 99.9W 功率是如何产生的? 是否有相应的电压? 52V 连续输出99.9W、它是否符合802.3BT 标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    根据802.3BT 标准、4类 PSE 连续功率限制为90W。  在瞬态时、99.9W 可能如 图145–24所示、并且它不会触发 TPS23881的 Pcut 保护、因为时间小于 tOVLD。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以将 LOWERBOUND 模板视为推荐值?

    事实上、并非必须遵守、电流可以在 ILIM-2P min 和 Ptype max/Vfig 之间持续工作、如果超过 Ptype max/Vfig、必须关闭它、这个操作逻辑 也能满足802.3BT 标准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    感谢您的答复。 我现在很忙、5个工作日内就会回复您。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    感谢您的耐心。  

    LowerBound 模板是合规产品必须满足的 PoE 标准。

    ILIM-2P 最小值 也低于瞬态时间。 在大多数情况下、90W 持续功率限制更为重要。   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 Icon-2p , chass 8, 0.948A ?

    56*0.948*2=106W。

    输出电压为56V、那么我是否认为99.9W 可以 持续工作   呢?它还是一款符合 PoE 标准的兼容产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    在符合802.3BT 标准的 PSE 自动模式下、8级 PD 的功率切断阈值为90W。 如果 PSE 的持续输出功率高于90W、则可能会关闭端口。 瞬态功率可能为99.9W、但不是连续的。

    此致、

    Diang