This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:TPS56121为恒流源

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441791/tps56121-tps56121-as-a-constant-current-source

器件型号:TPS56121

工具与软件:

您好、我想将 TPS56121转换器用作非线性负载(二极管)的可调恒流源。 目标参数为:最大8V 的输出电压、最大电流12A。

为此、我会使用电流检测电阻器以及一个电流检测放大器和一个额外的放大器来设置所需的电流并将信号反馈回 FB 引脚。

这款转换器或类似转换器是否有应用手册? 如果不是、我必须注意什么、以便例如不会发生不必要的振荡或其他稳定性问题?

提前感谢您

Dimitrij