This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:进入 SHUTDOWN 模式时出现问题

Guru**** 2562660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438599/bq40z50-r2-issue-with-entering-shutdown-mode

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具与软件:

您好!

我们有2节使用 bq40z50-R2的电池。 一个4S2P 和一个3S3P 电池组。

在3S3P 电池包中、我们经常看到这样的问题:我们无法使用 bq Studio 中的 Shutdown 命令将电池置于 SHUTDOWN 模式。

按照 bq40z50技术参考文件中的说明连续发送两次命令根本不会影响电池。

在某些情况下、我们可能会在第二天看到电池处于关断模式。  

此电池中未激活基于时间的关断和 PS 关断。

您以前是否见过这种行为、或者是否有任何线索可能导致此问题?


提前感谢您、此致、

Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabrina:

    发送命令时 PACK 引脚的电压是多少? 如果电压足够高、则电量监测计可能会进入关断状态并立即退出。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    根据您的提示、我们实际上看到、在关断功能有效的电池组中、电池组可以在发送关断命令后降低 PACK 引脚电压:

    对于无法正常工作的电池组、PACK 引脚未完全下降:

    当我们使用万用表测量触点时、万用表阻抗似乎足以维持电流流动、使电池组进入关断状态。

    这些是目前的示例电压

    可能原理图中的某些内容不正确/不够好?

    谢谢!

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队目前不在办公室。 我们下周再见。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabrina:

    是否可以在针对坏电池包发送关断命令之前和期间接收电量计的日志文件? 这将使我们能够更好地了解电量监测计内正在发生的情况。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    请找到附件的文件,为坏和好的一个。 坏的一个足够长吗?

    我想知道、在发送关断命令时、似乎有某种因素阻止了电池组降低其 PACK 引脚电压。 有趣的是、在进入关断模式时遇到困难的同一电池也需要更长的时间来从关断模式唤醒。

    e2e.ti.com/.../Logfile_5F00_Shutdowen_5F00_failed.loge2e.ti.com/.../Logfile_5F00_Shutdowen_5F00_possible.log

    谢谢、此致、

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabrina:

    感谢您发送这些文件。 基于这些、我认为您认为抑制电池组电压下降以进入 SHUTDOWN 模式的做法是正确的。 您可以在下面看到:

    错误封装:

    良好包装:

    在这两种情况下、从固件的角度来看、DSG FET 和 CHG FET 似乎被正确禁用、但是、您能否看到是否物理上传递了任何电压来确认 FET 状态的有效性? 此外、请确保目前没有从电池组侧连接收到任何信号。

    此致、
    Anthony