Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50
工具与软件:
您好!
我们有2节使用 bq40z50-R2的电池。 一个4S2P 和一个3S3P 电池组。
在3S3P 电池包中、我们经常看到这样的问题:我们无法使用 bq Studio 中的 Shutdown 命令将电池置于 SHUTDOWN 模式。
按照 bq40z50技术参考文件中的说明连续发送两次命令根本不会影响电池。
在某些情况下、我们可能会在第二天看到电池处于关断模式。
此电池中未激活基于时间的关断和 PS 关断。
您以前是否见过这种行为、或者是否有任何线索可能导致此问题?
提前感谢您、此致、
Sabrina