This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24600EVM:无法在锂聚合物电池中充电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440995/bq24600evm-unable-to-charging-in-the-lithium-polymer-battery

器件型号:BQ24600EVM
主题中讨论的其他器件:bq24600

工具与软件:

您好!

重点说明。 我在其中连接了锂聚合物电池(14.8V)。但在我将电池与 EVM 连接时、模型尚未开始充电。 我要通过硬件检查哪些内容。 状态引脚之类的 LED 始终闪烁、PG 显示为红色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh:

    以下是 BQ24600的 STAT 引脚定义:

    您使用的输入电压是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的输入电压为20V、它通过直流电源提供。 但 EVM 无法根据 BQ24600的 STAT 引脚定义更改状态。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh

    请参阅部分 7.3.14温度鉴定

    您的器件正在进入充电暂停状态、因为您的电池没有热敏电阻。 如果您在 TS 端子和 GND 端子之间放置一个10k 电阻器、应该可以解决该问题。

    此致、

    Christian。