This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:原理图检查清单

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427931/tps25730-schematic-checklist

器件型号:TPS25730
Thread 中讨论的其他器件:TPS25810

工具与软件:

嗨、团队:

您能否分享 TPS25730"S"和 TPS25810的原理图检查清单?

我只有这一个。  e2e.ti.com/.../7563.Schematic-Checklist-Rev-2p0.xlsx

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    现在、我正在整理原理图检查清单、应该在星期四之前完成。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    您是否有检查清单上的更新?

    请查看以下由客户提供的 TPS25730D 设计。

    e2e.ti.com/.../Schematic-Checklist-Rev-2p0_5F00_TPS25730D.xlsxe2e.ti.com/.../_1030_TPS25730D_1130_Peripheral-Devices_5F00_20241024.pdf

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对延误深表歉意。 EOB、我明天会给您解答。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    请分享检查清单并查看客户的原理图?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、  

    感谢您的耐心。 Conner 目前不在办公室、很快就会回复您。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya、Connor、

    花了3周时间、客户不能再等了。 请提供一份 TPS25730S 和 TPS25810的原理图检查清单? 另外、请查看2周前附的原理图。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将完成此内容、并在明天向您更新第一件事。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    请忽略检查清单、因为客户将不使用 TPS25730S。 您能否继续进行 TPS25730D 的原理图审查。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的 TPS25730S 更新原理图审阅检查清单。

    此外、在查看 [TPS25730D]外设 Devices_20241024.pdf 原理图后、FAULT_IN/引脚需要通过10k 电阻器连接到 LDO_3V3、才能使器件正常工作。 除纠正之外、我看不到原理图有任何其他问题。

    我正在整理  TPS25810的原理图审阅检查清单、但我建议查看 TPS25810数据表的第8.2节、以获取有关检查 TPS25810 原理图的指导。

    此致、

    Conner

    e2e.ti.com/.../Schematic-Checklist-Rev-2p1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    客户考虑使用调试访问模式。

    您可以告诉我 如何启用调试附件模式并将 DBG_ACC 引脚置为有效吗? 客户希望从连接到 Type-C 插座的外部器件上拉或下拉 CC 引脚。
    以下是客户注意事项
    TPS25730D⇔一个上拉或下拉 CC⇔PD 适配器的板

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DBG_ACC 引脚仅通过检测 CC1/CC2上的 Rd/Rd 或 Rp/Rp 连接来通知连接调试附件(因为它是输出)。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    客户想知道的是、呈现 TPS25730的 TPS25730可以在调试附件模式下检测到的上拉电阻和下拉电阻大小。  

    此外 、请查看客户的原理图e2e.ti.com/.../_1030_TPS25730S_2C00_TPS25810_1130_Peripheral-Devices_5F00_20241021.pdf

    我发现 IN 引脚上的电容器正常、VBUS 电容器(OUT 引脚)正常、REF 引脚和 REF_RTN 引脚之间的电阻器正常、未使用的输入器保持悬空。 CHG、CHGHI 引脚具有上拉至 V5A 的电阻、我认为它没有问题。 其他问题呢?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RP 和 Rd 由 USB-C 规范定义:请参阅第4.11.3.1.1节和4.11.1节。

    审阅客户的原理图后、我认为其实施 TPS25810没有问题。

    此致、

    Conner