This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:tps23730一些问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440165/tps23730evm-093-tps23730-some-questions

器件型号:TPS23730EVM-093

工具与软件:

e2e.ti.com/.../G60-POE.pdf

1.测量源是 PAIR45、PAIR78是直流、我想问一下为什么以后需要桥式整流器? 
2.我知道 VSS 是一个负电源轨 具体而言、VSS 的电流是如何工作的、并如何流回桥式整流器?
3、我知道 GATE MAIN MOS 是一个控制大电流的 PWM、但我不知道 GAT2 MOS 的具体用途。 由于 S 接地、那么实际的导通方法是什么? 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 陈伦翁:

    感谢您发送编修! 我会在5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 陈伦翁:

    感谢您的耐心。

    1. PoE 802.3 af/at/bt 标准中没有定义 PR12/PR36 (或 PR45 / PR78)应为+DC /-DC 或-DC /+DC。 因此需要一对整流器来校正+DC 和-DC   

    2.下面的简图可以看到从 VSS 到整流器的电流回流的情况  

    3. GATE 用于驱动主电源环路中的低侧 NMOS、GAT2用于驱动有源钳位的低侧 PMOS。 详细信息请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf

    此致、

    Diang